This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510和 EV2300学习、I2C 问题

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565350/bq27510-g3-bq27510-and-ev2300-learning-i2c-problems

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510BQSTUDIO

大家好、

我正在从事一个利用 BQ27510电量监测计监测电池电量的项目。 我尝试在原型板上对电池进行学习周期、但是、在通过 I2C 连接 EV2300调试器和电量监测计时遇到问题。 我已经在 SDA 和 SCL 线路上连接了一个示波器、以查看其中发生的情况、这两条线路上的信号似乎是相同的、这不应该发生。 没有什么短的,我用我的两个不同的板来尝试它,结果是一样的。 尽管如此、通过 UC 与 I2C 的通信仍然正常、因此我有点困惑。

EV2300接口板可在 Battery Management Studio 中识别、但由于上面的问题、我无法连接到电量监测计。 有人知道我可能会犯什么错误吗? BTW 在没有评估模块(例如 BQ27500EVM)的情况下、原理图基本相同时是否可以进行学习周期? 我还订购了 EVM、但交付时间大约为5周...

请告诉我、如果您需要任何进一步的信息、我很乐意澄清。 提前非常感谢!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否安装了 EV2300驱动程序?

    与 EV2300和监测计相关联时、您能否从 bqStudio 获取信息?

    您可以使用样片进行自学周期。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    感谢您的回复、是的、我安装了驱动程序、但是、由于我在 Win 7 64位系统上运行、所以我采用了非官方的驱动程序。 我无法连接到电量监测计、但与 EV2300的链路确实正常工作。 同时、我会从我们的硬件人员那里获得一些信息、也许他知道问题出在哪里。

    在浏览文档时、我从未偶然发现过自我学习过程、这是如何工作的? 您是否有一个链接、我可以在其中获取更多信息? 提前感谢!

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想让您知道我们发现了问题、我们需要上拉连接到同一 I2C 总线的 uC 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉稍后回答。 关于自我学习周期、您可以参考以下文档:

    e2e.ti.com/.../8535.2318.LearningCycleOverview.pdf

    此致、

    Sammi