This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:bq24297能否与 IEEE 1725:2011相匹配?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588009/bq24297-can-bq24297-match-ieee-1725-2011

器件型号:BQ24297

大家好、团队、

bq24297是否可以与 IEEE 1725:2011标准相匹配? 我们有一个具有此要求的新项目。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nicole、

    在详细介绍该标准后、我们似乎可以将 IEEE 1725:2011与一些规定相匹配:

    第7条和第8.2条似乎最严格地遵守了充电器功能、因此:

    7.3.2和7.3.3:bq24297不包含任何形式的电池识别算法。 您的客户很可能需要 TI 的监测计或某些认证 IC 以及主机来执行此操作。

    7.3.6:通信故障条款要求在与充电器的通信失败时禁用充电。 您的客户需要使用一个开漏 GPIO (来自主机 MCU)到/CE 上拉为高电平来满足这一要求。

    7.4.2:我们的充电器无法控制1sYp 电池配置中的充电。 可能需要额外的电路。

    7.7:根据标准鉴定电池的"系统"需要包含主机 MCU 和/或其他 IC。 充电器可以处理符合本条的条款的某些方面,但不是全部。


    同样、我们不保证完全符合此标准、但 bq24297似乎满足了大部分项目。



    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Joel H