This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920的最大转换时间

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568313/bq76920-the-maximum-conversion-time-of-bq76920

器件型号:BQ76920

尊敬的先生:


我只能找到 CC 就绪转换时间的典型量。 由于 CC 就绪低电平、我们发现 MCU 没有来自 BQ76920的音量。

您是否希望我们知道转换时间的最大和最小值?

温度是否会影响转换时间?

如果是、您是否希望我们知道65摄氏度下的最大和最小转换时间?

谢谢 、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的额定 工作温度范围为-40°C 至85°C。

    当 CC-ENA 在引导时、第一个 CC_READY 在初始引导后~420mS 之后。 在第一次转换后、CC 寄存器的读数将为 x00。 调度程序将启动250ms 时间片计划。 第二次转换将是250ms、之后将以250ms 的间隔进行。