This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762输出电压公式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568688/lm27762-lm27762-output-voltage-formula

器件型号:LM27762

您好!

输出电压 VOUT =1.2V×(R1 +R2)/R2的 LM27762公式让我感到困惑。

5V 输入、R1=R2、公式=5 x 1.2 x 2 = 12V?  

R1 >> R2的情况更糟... 我在这里缺少什么吗?

我需要+/-5V (大约)的+5V 输入 -有人能帮忙吗?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该方程式是正确的。 对于正输出、基准电压为1.2V。它形成 R1和 R2形成一个简单的分频器、因此 Vref = Vout * R2 /(R1 + R2)。 重新排列项可得到 Vout = Vref *(R1 + R2)/R2。 因此、如果 R1 = R2 = R、Vout = 1.2 *(R + R)/R = 1.2 * 2 = 2.4V、则输入电压不会计入其中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、明白了。 我把输入电压公式误认为是输入电压。 现在、这是有道理的-谢谢 John。