This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求替代 G5209AR1U 的替代解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22964C, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588571/asking-for-the-alt-solution-to-replace-g5209ar1u

主题中讨论的其他器件:TPS22964CTPS22975

大家好、
我们是否有 P2P 或相同功能的负载开关解决方案来替代 G5209AR1U?

e2e.ti.com/.../EDS_2D00_5029_2D00_161006_2D00_0.1.pdf

谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们没有任何可以在这里工作的 P2P 设备。 客户可以接受 CSP 器件吗?  

    对于3.6V 或更低电压、我建议使用 TPS22925C。 导通电阻更低、解决方案尺寸更小。

    对于5V 应用、我建议使用 TPS22964C。 导通电阻更低、解决方案尺寸更小、并且器件具有反向电流阻断功能。

    如果需要塑料封装、可使用 TPS22975。 导通电阻更低、并且集成了热关断保护。

    您认为这些解决方案中的任何一个都可以正常工作吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius