This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1应用使用

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567697/bq78350-r1-bq78350-r1-application-qusetion

器件型号:BQ78350-R1

您好、先生、

目前我们正在设计 BBU 系统、但有一些问题需要您帮助。

1.充电暂停和充电禁用与充电禁用有何区别?

2.当前使用4节电池。 我们可以设置 VC1、VC2、VC3、VC5 ?  未设置 VC1、VC2、VC3、VC4。

3. ExtAveEN (位4)-我们设置"0",但每个电池也可以测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wen、
    如果充电未进行且温度高于充电抑制阈值、则充电禁止将阻止充电。 如果正在充电且温度转换高于阈值、则不会停止充电。

    如果正在充电并且温度转换高于充电暂停阈值、充电暂停将暂停充电。 如果充电未进行且温度高于阈值、它还将防止充电。

    如果违反了有效的安全条件、充电禁用会将充电 FET 关闭。

    VC1、VC2、VC3、VC5是正确的。

    外部平均电压是可选的、主要用于在不使用 AFE 的情况下使用 bq78350-R1的情况。 如果使用 AFE 报告的电池电压、则应使用该电压。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。
    很抱歉、这是第一次使用、所以有很多问题。
    我是否可以知道 OCDL 和 AOVD 的区别? 是否定义差分触发方法?

    例如
    卸载或重新插入电池组时,OCDL 平均值是否出现电流限制?

    OCD ->状态、OCDL ->操作、对吧?


    AOVD 平均总功率252 (8.4V/30A)瓦。 如果放电32A 将定义过载?

    AOVD ->状态、AOVDL ->操作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    我建议您读取/搜索 bq78350-R1 TRM

    OCDL 表示 放电锁存器中的过流

    AOLD 表示放电恢复中的过载