This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600设计支持

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588572/ucc25600-ucc25600-design-support

器件型号:UCC25600

我们计划根据客户的变更请求更改电源设计、以满足一些新要求。

目前、我在半零件上使用 NCP1392、它配置为开环固定 PWM 半桥转换器。

目前、我已经确定了一个来自 TI -UCC2560的新 IC、我只想使用它来提供过流保护。

我不想在我的设计中使用 IC 的谐振功能、并且我已经根据我的要求对设计进行了配置。

请参阅附件并告诉我您的建议。 此外、如果您有任何其他解决方案可满足我的要求、请向我提出建议。

 设计配置如下所示。

下面是我们使用半桥器件 NCP1392BDR2G 的现有半桥转换器原理图       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Smith 女士、您好!

    感谢您关注 UCC25600控制器。 我已将您的问题通知相应的应用团队、您应该很快会收到回复。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Smiththa

    UCC25600通常用于控制 LLC 功率级-可变频率等、但它应适用于您在 RT 引脚上显示的具有固定电阻器的应用。 您应该注意的一点是、RT 引脚上由给定电流编程的频率可能会根据 K_ICO 规格而变化-介于60至100Hz/uA 之间。 通常情况下、此变化由反馈环路补偿、但如果 RT 上有固定电阻器、则不会补偿。 您可能需要添加某种形式的修整、但再说一次、这些是6西格玛限制、因此在实践中可能不会出现问题。

    电流感应变压器将仅检测正电流-您应该使用桥式整流器、以便它检测正电流和负电流-也就是说、它将检测任一方向的过流。

    此致
    Colin