This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:电池热敏电阻

Guru**** 2768835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568444/bq24133-battery-thermistor

器件型号:BQ24133

尊敬的 TI:

在数据表中、建议将电池热敏电阻设置为10kΩ Ω、但应将其设置为100kΩ Ω。

因此、应根据数据表选择 RT2 = 139,452Ω Ω 和 RT1 = 37,043Ω Ω、

我们将选择 E96系列的137KΩ Ω 或140KΩ Ω 作为 RT2电阻、并根据每个电阻值选择 RT1。

100kΩ 上述解决方案、请告知我们您在使用 Δ Σ 热敏电阻时是否有其他选择。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    我认为、只要在您希望的温度下获得正确的电压值、100k 热敏电阻就不会有任何问题。 您可以查看计算工具 www.ti.com/.../sluc244 、它将帮助您进行计算。 只需更改 NTC 热敏电阻在0C 和45C 时的电阻值、该表将为您提供正确的电阻分压器。

    谢谢、
    Steven