This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:可能的数据表错误

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588317/tps61099-possible-datasheet-error

器件型号:TPS61099

大家好、

在引脚配置部分(第3页)中、TPS61099器件的数据表规定:

'可调输出电压的电压反馈。 连接到电阻分压器的中心抽头进行编程

输出电压。 连接到 GND 引脚以获得固定输出电压版本。"

 

但在"9.2.1.1.2 (第13页)对输出电压进行编程"一节中、它指出:

'对于固定输出电压版本、FB 引脚应直接连接到 VOUT 引脚。 TPS61099x 提供多种固定电压版本、有关版本详细信息、请参阅器件比较表。"

 

请澄清以下哪项陈述是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请取消对该帖子的关注。 我看到 TPS61099是器件的可调节版本、因此数据表是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。 当您想要使用固定电压版本的部件时、只需将 FB 连接到 Vout 即可。 因为固定电压版本在 IC 内部已经有电阻分压器。 您可以在第8页看到功能方框图。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vental
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    数据表中有拼写错误。 请将 FB 引脚连接到固定版本器件的 GND。 实际上、FB 与固定版本器件的内部电路断开。 但是、为了最大程度地减小泄漏电流、我们建议将 FB 连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢贾斯珀