This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27082L:用于热插入应用的浪涌电流限制器/软启动电路

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568459/tps27082l-inrush-current-limiter-soft-start-circuit-for-hot-insertion-applications

器件型号:TPS27082L

这是一个基于 TPS27082L 的电路、我将其作为低成本/简单浪涌限制器提出、用于 USB 软件狗应用。


电流被限制在最大100mA、但当然、这可以针对更高或更低的电平设计:

瞬态结果为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们前方的

    这是一个很棒的电路、感谢您的分享! 我一定会将其转发给相应的人员。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius