This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:适用于可编程输出120W 5-20V 输出电压的 PMP10726

Guru**** 2580565 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10726, LM5118, LM5175, PMP20042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568395/lm5118-pmp10726-for-programmable-output-120w-5-20vout

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件:PMP10726LM5175PMP20042

您好!

PMP10726 (可编程输出50W 5-20V 输出电压降压/升压 USB Type-C 车载充电器适配器参考设计)非常出色、

但输出功率对我来说是不够的。 我需要最大值 120瓦

能否使用 LM5118而不是 LM5175来产生120W 5-20V 的输出电压? 如果我需要更改内容、请告诉我详细信息。

非常感谢。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    考虑到更高的功率级别(120W)、采用 LM5175的同步设计将会更好。 请查看 LM5175 (工具和软件)文件夹、了解具有更高电流水平的设计。
    PMP20042似乎接近您的要求。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢