请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我们通常使用充电器进行电池管理、但每个电池的阻抗不同。 当两个电池并联充电时、流入每个电池的电流不同。
可能一个电池电压高于另一个电池电压、电流可能流入 电压较低的电池。这可以正常工作吗?
在另一种情况下、两节电池串联充电。虽然每个电池的电流相同、但由于阻抗不同、每个电池的电压不同。如何确保每个电池充满电?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们通常使用充电器进行电池管理、但每个电池的阻抗不同。 当两个电池并联充电时、流入每个电池的电流不同。
可能一个电池电压高于另一个电池电压、电流可能流入 电压较低的电池。这可以正常工作吗?
在另一种情况下、两节电池串联充电。虽然每个电池的电流相同、但由于阻抗不同、每个电池的电压不同。如何确保每个电池充满电?
谢谢!
您好、user4768469、
如果在并联电池盒中使用充电器进行电池管理、则正确、如果内部电池阻抗不同、电流将会有所不同。 但是,这可以正常运行,因为并联电芯通过并联连接保持在相同的电压,任何不匹配----如果没有施加外部充电电压----都将平衡容量。 需要注意的一点是并行配置中的一个简短描述。 如果一个电池在内部发生故障/短路、则可能会损坏所有电池、因为会过度放电。
另一种情况是串联连接、通常由某种被动或主动电池平衡电路来处理。 您可以在 此处阅读描述 串联平衡的 TI 应用手册。
希望这对您有所帮助、
此致、
Joel H