This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:两个 tps2411 ORing 问题

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588465/tps2411-two-tps2411-oring-problem

器件型号:TPS2411

设计

现在、我们的保管人对该产品使用 TPS2411、他们对该设计使用两个 tps2411、现在存在有关栅极控制的问题。

e2e.ti.com/.../Oring_2D00_TPS2411PW-driving-abnormal.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keiven、

    场景:

    2个 PSU 并联、2个 ORing 电路并联(输入"A"和输出"C"连接在一起)。  不是2个单独的配电路径。  组合输出上具有30A 负载。  PSU 是否具有活动负载共享?  它们应该是、因为您 将它们直接连接在一起、只需检查即可。  通常情况下、单独的电源路径是或组合在一起、而不是完全并联电路。  在 PSU 开启且电流为30A 时、每个 FET 1和 FET 2的体二极管将导通、当 A-C > 10mV 时、栅极当然会开启。  但一个栅极将先于另一个栅极打开、并将 A-C 的电压降至 FET Rdson 和负载上可能低于10mV 的深度。  这可能会干扰另一个 ORing 控制栅极的导通、并可能导致负载电流和输出 C dv/dt 电流 从一个并联电路转移到另一个并联电路。   我无法从栅极斜升两个栅极之间的时序。  

    Brian