This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:带分压器的电源正常输出

Guru**** 2590120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568630/tps54361-powergood-output-with-voltage-divider

器件型号:TPS54361

尊敬的团队:

在基于电阻器的分压器中间连接开漏电源正常状态时,您是否看到任何问题?

(除了不驱动过多负载而导致的负载)

"问题"是我们使用 TPS54361的输出电压为5.6V、我们需要5V 电源正常信号。

其思路是使用5.6V 输出电压、将6kOhm 连接到 PowerGood 引脚、然后将50kOhm 连接到 GND (示例值)。

非常感谢您的帮助!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么这会是一个问题。