This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:参考 UCC28720EVM-212的7.5W 设计

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588468/ucc28720-7-5w-design-referring-ucc28720evm-212

器件型号:UCC28720

客户希望设计一个参考 EVM 的5V 7.5W 应用。

使用 LP=1.5mH 且匝数比为15.42:1的同一变压器、仅将电流感应电阻从2.15 Ω 更改为1.56 Ω 是否足够更改?

开关频率是否由内部 CC 调节自动调节?

CV 和 CC 输出控制是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要更改变压器电感和/或饱和电流以处理更高的功率。 我不能完全确定 EVM 的运行距离最大输出功率点有多近、但很可能设计为在最大峰值电流、频率和占空比条件下以最小大容量电压输出5W 功率。  

    您可以尝试使用它、但要注意电流感应电压、以查看变压器是否饱和。