This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24190:即使在写入 REG01[5:4]以启用升压模式后、也不会在 VBUS 上获得电压。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588051/bq24190-not-getting-voltage-at-vbus-even-after-writing-reg01-5-4-for-enabling-boost-mode

器件型号:BQ24190

 BQ24190 支持升压模式、可将电池供电至 USB 等其他便携式端口。

根据启用升压模式的文档、OTG 引脚应连接至高电平、REG01[5:4]应为10。

我将所需的值写入加电配置寄存器(REG01)、并尝试读取系统状态寄存器(REG08[7:6])来检测我的 OTG 电缆。

我已将读卡器与 OTG 连接、以测试在 USB VCC 处获得5V 电压后 LED 闪烁的情况。

但是系统状态寄存器(REG08[7:6])包含0x00、即 OTG 电缆未检测到并且 LED 不闪烁。

 一段时间内完成一次。

问题出在哪呢?


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    几个问题:

    • 在连接测试板之前、VBUS 上的电压是多少?
    • 您是否在 bq24190上禁用了看门狗计时器? 默认情况下、WDT 启用为在40秒后过期。 一旦过期、寄存器返回其默认值、包括将禁用 OTG 的 REG01[5:4]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、为了使 OTG 引脚为高电平、我的电路板需要进行一些硬件返工。
    我使它现在可以用于总线供电的 USB 设备。
    但我想让它成为一个自加电设备、那么就开始工作吧。

    顺便感谢费尔南多...