This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电电流约为3A、可在80°C 的温度下充电

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567400/charge-current-about-3a-can-be-charged-on-80-degree-c

主题中讨论的其他器件:BQ24296

您好!

           我们是否有大约3A 的充电电流可以在80°C 的解决方案上充电?  功能和寄存器与 bq24296相同。 仅充电电流增加。 谢谢你。  

 

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、  

    我只想确认您正在寻找一款可在3A @80C 下充电的充电器?


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、

    是的。 3A 以上的充电器解决方案需要使用它。 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    bq24296已是3A 充电器。  

    您是否有重要的系统负载会拉回充电电流?  

    是什么推动了 bq24296的移位?

    此致、

    Joel H