This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756无法连接到 HP 型号 HP 1910-8G-PoE+交换机

Guru**** 2598455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586430/tps23756-tps23756-connection-to-hp-model-hp-1910-8g-poe-switch-does-not-work

器件型号:TPS23756

您好!

请告知 TPS23756的 CLS 引脚应使用什么值来启动电源并运行17W。

我已在 CLS 引脚 A 电阻器63R4上选择了电阻器63R4、并且正在使用 ES-1008PL PoE+交换机、但它不能与 HP POE+交换机(型号 HP 1910-8G-PoE+)配合使用。

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogdan、

    当您说它不工作时、您意味着它打开、但不达到25W? 或者它在打开时关闭? 还是从不打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。 请注意、一个电路板正在打开、工作正常、但并非所有电路板都在打开。 有些则从未开启。

    此致、Bogdan