This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:输出电压噪声密度

Guru**** 2464550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588141/ref5030-ouotput-voltage-noise-density

器件型号:REF5030
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、支持团队、

我的客户想知道1kHz REF5030的输出噪声密度。

是否可以提供该数据?

此致、

Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaizawa、

    它们使用的是什么输出电容器? 它们是否具有任何滤波功能?

    我们建议使用 TI-TINA 参考设计 、使用其特定的电容器值计算输出噪声。

    也就是说、如果在修整引脚上有一个1uF 电容器、那么在1kHz 时、我预计噪声密度将大约为200nV/sqrt (Hz);如果没有、我预计噪声密度将为450nV/sqrt (Hz)。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回答。
    我将使用 TINA-TI 模型根据客户特定条件计算噪声频谱。

    此致、
    Kaizawa