This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:~CE 信号的模拟反馈

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587495/bq24650-analog-feedback-for-ce-signal

器件型号:BQ24650

我们无法分配单独的微控制器来监控电池电量并馈入~CE 信号。 保持~CE 信号的原样、似乎是由于持续充电而引起的电池健康状况。
是否有一种模拟反馈方法?
请为我们提供解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dipankar、

    不用担心。 电池充满时、充电将终止。 请参阅数据表的第8.3.5节。

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    谢谢。 这减轻了我的担忧。 如果是、~CE 信号是否可以与 Q3一起被移除?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipankar、

    是的、您可以移除 Q3。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    好的。 再次感谢、

    Dipankar