This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51631A:转换电压范围:5V?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51631A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566967/tps51631a-conversion-voltage-range-operation-from-5v

器件型号:TPS51631A

我们打算使用 TPS51631A 将5V 转换为1.8V。

在数据表中、转换电压范围为4.5V 至28V。 关于 VBAT、建议的工作条件为-0.1V 至28V。

但是、数据表第33页中有以下句子: "VBAT 没有 UVLO 功能、因此电路在电源输入低至大约3xVout 的情况下运行"。

从这句话中、我们了解 VBAT 应该至少为3 x 1.8V = 5.4V。 VOUT 和 VBAT 之间有何关系? 电路是否在 VBAT = 5V 时工作?  您能否确认 VOUT = 1.86V 最大值是否可以在 VBAT = 5V 时运行?

您是否有任何转换电压/VBAT = 5V 的参考设计? 我们看到的所有参考设计显然仅从9V-20V 进行转换。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我将您的请求转发给 IMVP 团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    第33页中的语句"VBAT 没有 UVLO 功能、因此电路在电源输入低至大约3xVout 的情况下运行"。 当我们使用全部3个相位并受相位重叠限制时为 true:相位不应重叠、因此最大占空比(((1/3)=33%)受到限制。

    对于两相/单相模式、VBAT=5V、VOUT=1.8V 是可能的、但在三相模式下是不可能的。

    因此、请回答以下问题。
    1。 最大负载电流是多少?
    2. 此应用中有多少个相位处于活动状态?

    我们确实有 VBAT=5V 的参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    关于这句话: "VBAT=5V、VOUT=1.8V 对于两相/单相模式是可行的、但在三相模式下是不可能的"。

    查看数据表第33页的设计示例、可以看到以下参数:相数= 3、输入电压范围= 5V 至20V、VPS0 = 1.8V。  它是否应该说输入电压范围= 6V 至20V? 顺便说一下、我们是否可以访问上述 Excel 电子表格工具进行组件值计算?

    问题的更多信息。

    我们使用 TPS51631A 为 Intel Core-i7 Gen5 E5850EQ 供电。 电压为12V、具有三相、但评估是否可以使用5V 为其供电。

    TDP 为48.6W (1.8V@27A)、PL2为56.1W (1.7V@33A)。 最大电流可能为85A。

    您认为我们可以使用两个相位吗? 我们能否访问 VBAT = 5V 的参考设计?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    同意。 数据表需要更新为6V 至20V 的输入电压范围。

    用于组件值计算  的 Excel 电子表格工具可发送给您。 因此,请提供您的邮件 ID。

    对于最大85A 负载电流、我们需要三相。

    请提供一些有关应用的更多详细信息。

    1. 最小和最大输入电压是多少?
    2. 什么是应用程序(笔记本电脑或服务器等)?
    3. 最大值是多少 负载为5V 输入、(或) 为三相、在5V 输入下运行。

    谢谢。

    此致、

    Ramasiddaiah。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    您能否将 Excel 电子表格以及 VBAT=5V 参考设计发送到下一个电子邮件地址?  

    Victor.Puertaspelaez@intl-mission.mrcy.com  

    请注意、仅10ms 需要85A 最大电流。 它们应由电容器提供。 对于 PLL、所有相位的实际最大电流应为33A。  

    接下来回答:

    最小输入电压应为4.75V。 最大12.6V

    2.应用。 适用于嵌入式应用的 VPX/XMC 格式单板计算机。

    3.33A。 应该有两个相位以5V 电压运行。

    此致

    维克多