This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:bq2000为2节镍氢电池充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568316/bq2000-2-cell-nimh-charge-for-bq2000

器件型号:BQ2000

您好!

请参阅 bq2000t IC 数据表。 在中、给出了3节镍氢电池充电控制电路的参考设计、但是否可以在 bq2000充电控制电路中使用2节镍氢电池。如果是、请告诉我。

自我们的设计以来、我们拥有2500mAh 的1.2V*2镍氢电池。 那么、是否有任何相同的电路、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它可以使用数据表中的公式3支持2s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的公式3仅适用于锂离子电池组。我们在设计中使用了镍氢电池组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您继续阅读下一段。 您将看到、对于镍氢电池稳压电压(VCELL)等于 VMCV、公式为 RB1/RB2=N-1。