This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:特性说明

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588228/webench-tools-ucc28070-features-explanation

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在浏览 UCC28070数据表后、我无法了解电流合成器的概念。 降斜率补偿的重要性是什么、如果没有该特性、将会发生什么。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harijarani-San、

    感谢您关注 UCC28070、我已要求一位应用工程师对您的帖子作出响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harijarani-San、

    对于平均电流模式控制、需要将整个电感器电流波形作为电流环路的反馈信号;电流检测变压器(CT)通常用于高功率应用、以检测电感器电流、同时避免检测电阻器中出现明显损耗。 然而、低频 CT 放置在输入端以获得整个平均电流、就像感应电阻器那样并不实用、因此通常使用两个高频 CT、一个在开关桥臂中获取上升斜率电流、另一个在二极管桥臂中获取下降斜率电流。 将这两个电流信号相加形成整个电感器电流、UCC28070使用一个单个电阻器对合成器进行斜率编程。 这样就无需在每个相位中使用二极管桥臂 CT、从而显著降低了空间、成本和复杂性。

    谢谢
    Oliver