This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:关于开关频率与 RRF 值的关系

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588236/tps53219a-about-relation-of-switching-frequency-and-rrf-value

器件型号:TPS53219A

有关 TPS53219A 的 FSW 选择、请让我检查以下两点。

①Is Fsw 和 RRF 值的关系、线性还是8阶?

(例如、RRF:200kΩ 至 VREG⇒大约800kHz、它是线性关系)

②If ①是8个步骤、请告诉我 RRF 所需的精度。  

【背景】

客户希望使用820kΩ±5%的 RRF 进行650kHz 选择。  

在820kΩ μ s 的情况下、它们需要检查开关频率。 (650kHz 或非650kHz)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是线性的、而是步进。 我建议您使用数据表中的确切值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Tucker-San

    感谢你的答复。
    我知道。 (客户希望使用 E24值调整器)

    RRF 精度是否为±10%、对吧?
    请告诉我所需的精度范围。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i;m 不确定其他值。  让我检查一下。