This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1的短路电流限制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587485/lp5907-q1-short-circuit-current-limit-of-lp5907-q1

器件型号:LP5907-Q1

亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 LP 5907-Q1。
他们对"短路电流保护"的操作有疑问。
在器件的数据表中、"短路电流限制"的值被写为最小250mA/典型值500mA。
请告诉我输出电流超过此值时的运行情况。
A.如果输出电流超过规定的电流值、它是否会使指定的电流值几乎保持流动?
   或者它是否会下降或停止输出电流值?
   当输出电流下降时、请告诉我它的电流值。
b.请告诉我器件处于受保护状态时的保护状态释放条件。
c.对于'A'和'B'的运行值、我希望 Ta 为105°C / 25°C /-40°C 时得到近似值

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    a)顾名思义、短路电流限制是~μ A 限制~μ A。 输出电流可能会增加到上限、但不会超过限值。 电流将以短路限制速率保持流动、直至1)从输出端移除低阻抗、或2)激活热关断。 峰值(最大)电流限制可能约为800mA、但完全取决于 Vin-Vout 和温度。

    b)?? 不确定这里的问题是什么。 但是... 当低阻抗被从输出中移除时、正常运行被自动恢复。

    c)??? 不确定要引用的"操作值"。 "短电路电流限制"超出了确保的工作范围、因此没有确保的"工作值"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Donald - San、

    感谢您的回答。
    b)、c)的问题是 a)的答案如下。
    因此,问题得到解决。

    -折返电流限制特性
    -通过电流限制关断运行

    谢谢、Masami M.