This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:TPS54295 -避免 Eco-mode 模式

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568524/tps54295-tps54295---avoid-eco-mode-mode

器件型号:TPS54295

您好!

我在新设计中使用过 TPS5429。  我需要帮助、以使器件始终处于 PWM 模式。  

下面是设计实现:

VIN 10 - 12V

VOUT1:5V/15mA

VOUT2:2.5V/0.5A

我已根据数据表中的建议选择电感器、即5V 时为3.3uH、2.5V 时为2.2uH。 由于轻负载、在许多加电时间内、它不会生成输出电压。

您能不能建议 增大电感器值以避免进入生态模式。

此致、

Mani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个电源轨都将以您所需的电流在 Eco-mode 下运行。 您可能会增加2.2V 输出电感器的某些电压以降低 Eco-mode 阈值。 5V 输出上的极低输出电流需要大约150uH 才能避免 Eco-mode。 这太大了。 为什么生态模式会导致您的问题? 这些器件被设计成在 Eco-mode 下运行。 它们应进行适当调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Tucker、您好!

    感谢您的回复、
    我们还针对 Eco-mode 提出了同样的问题。

    TPS54295、且启用了 ECO 模式。 稳压器应提供稳压输出、而不考虑连接的负载(即使在空载时也是如此)。 请说明我们的理解是否正确?

    此致、
    Mani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS54295将在轻负载条件下调节输出电压、甚至低至空载条件。 Eco-mode 中的调节比 CCM (连续导通模式)中的调节略差。 请参阅数据表图4和5以了解这种效果。