This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何使用 uC 对化学成分进行编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587449/bq78350-r1-how-to-program-the-chemistry-using-a-uc

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好。

我使用 uC 通过 SMBus 控制 BQ78350-R1。

我已通过 SMBus 成功编程了除化学成分外所需的所有参数和设置。 到目前为止、我仅通过 BQStudio 和 EV2300对化学成分进行了编程。

我的问题是:是否可以从我的 UC 对化学成分进行编程(就像我对其他寄存器一样)?  

与化学物质相关的寄存器是什么? 它们是否记录在某个位置? 如何从数据库中提取给定 ID 的 chem 数据?

提前感谢您的善意帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    化学成分数据是隐藏参数、因此您可以使用 bqStudio 对其进行编程、也可以导出数据闪存并将其编程到生产中的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tom:
    谢谢!

    是的、我可以使用 BQSTudio...导出 srec 文件
    但是、如何使用 UC 将此类 srec 闪存到 BQ78350-R1中? 什么类型的写入(写入块或其他?) 我应该使用吗? 我用于将其他参数闪存到数据闪存中的相同函数和结构(当然、地址除外)。

    是否有任何相关文档或参考代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 srec 文件对数据闪存进行编程、但最简单的方法是从 bqStudio 的数据存储器屏幕导出十六进制转储文件。 我们提供了应用简报、可帮助您将数据编程到器件中。 从 TI 网站搜索 SLUA74。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我在网站/ Google 上找不到"SLUA74"

    是否确定名称正确? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    剪切和粘贴中的最后一位数字。  SLUA742