This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:使能引脚阈值电平问题

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, MSP430G2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568423/tps61020-enable-pin-threshold-level-question

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件: MSP430G2353

情况:VBAT =锂离子电池、单节电池、4.2V 已充满电。 TPS61020将其升压至5V 电平。

1)根据数据表,EN 输入要求的 Vbat 至少为0.8*Vbat。

EN 最小高电压 VIH 上有多大的裕量。 我之所以这样要求,是因为电池充满电时 EN 电压的最小值为3.36V (0.8*4.2)。  EN 电路由 MSP430G2353的数字输出(P1.7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7/CA7/TDO/TDI)驱动、该电源为3V。   好的、最多可以

在可能的情况下、来自 MSP430的 EN 电路电压<= 3V。 因此、理论上、如果电池充满电、EN 引脚永远不会达到足以使芯片 EN 的高电压。

 

2) 2)如果电池电压低(充电前),MSP430可满足0.8*Vbatt EN 电压,则电池电压随电池充电而升高时会发生什么情况。 一旦不再满足0.8*Vbatt 要求,EN 电路是否会关闭 TP61026。 或者、一旦打开、EN 引脚是否需要电压下降更多、即一些迟滞?  如果是、它是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当电压介于0.8*VBAT 和0.2*VBAT 之间时,我们不知道逻辑是高电平还是低电平。 因此、您需要确保电压不在该范围内。 您可能需要添加一个 NPN 来为该器件实现逻辑高电平和低电平。

    或者、您也可以改用其他性能更好的升压转换器、因为 TPS61020器件非常旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意-就像任何逻辑 IC 一样、当输入介于 VIL 和 VIH 之间时、逻辑功能的状态未知/不确定。
    将此逻辑(不打算使用 pun)应用于上面的问题2 -当 VBAT 上升到不再满足 VIH 最小电平的点时、TPS6102x 将进入禁用状态-该点(低于 VIH)未定义/未知。
    是的、我计划实施晶体管来解决这个问题。