This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:Cboot 电容

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568555/tps54560-cboot-capacitance

器件型号:TPS54560

大家好

如果我们问 TPS54560、您会介意吗?

当我们的客户在以下条件下使用 TPS54560时、 我们应该使用多大的耐压电容?
Approxy 大于 8V×2 (16V)?

输入电压:48V
输出电压:12V

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 使用10V 器件。 如果是我、我会更愿意使用16V。16V 是我通常用于启动电容器的电压。