This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电源路径配置

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, CSD17573Q5B, CSD17308Q3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586755/bq40z60-power-path-configuration

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: CSD17573Q5BCSD17308Q3

您好!

我设计和制造了一个非常类似于 BQ40Z60EVM 的充电电路。 唯一的主要变化是 FET 的尺寸、以适应更高的放电率。  我正在尝试将 BQ40Z60电源路径配置为我所需的规格。 我无法设置电池的最大放电阈值、适配器的最大输入电流和电池的最大充电电流。  

我已将当前设置的.gg.csv 附加到我的。 您可以看到、我已将 OCD1增加到-22000mA、将 OCD2增加到-25000。 但是、每当放电电流超过~4A 时、充电器都会关闭放电 FET、直到我移除负载。 如果我有适配器、即使我已经将 OCC1设置为5000mA、将 OCC2设置为6000mA、我也可以从适配器中获得高达~7-8 A 的电流。  

我假设我缺少一些内容、并且设置错误。

谢谢、

Chris

e2e.ti.com/.../STBB.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 您能否分享您的 MOSFET 器件型号?
    • 您是否了解了 OCC1:延迟和 OCC2:延迟时间? 如果延迟时间很长、您可能会看到这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于放电、请将 AOLD 阈值更改为0xff。 它当前为0xf4、其中0x4为19.42mV。 19.42mV/0.005 Ω= 3.9A
    对于充电、您需要相应地更新高级充电算法>>低温充电、标准温度充电、高温充电和建议温度充电中的值。

    请注意、数据表第7.13节中库仑计数器输入电压范围的最大规格为22000mA * 0.005 Ω> 0.1V。
    www.ti.com/.../bq40z60.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您的响应和帮助!

    我将 TI CSD17573Q5B 用于 CHG 和 DSG FET。

    对于用于开关的 HIDRV 和 LODRV FET、我使用的是 TI CSD17308Q3。

    我计划为系统和充电提供最大5A 的交流适配器电流。 但我正在使用高放电锂离子电池、希望在短时间内以高达20A 的电流放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达米安

    感谢您的答复和帮助。

    感谢您向我指出这一点。 正确的是、我可能会超过库仑计数器的最大规格。 能否减小 Rsns 电阻器以确保不超过规格? 这是否会导致系统其他部件出现问题?

    如果我更改 Rsns 的值、那么运行简单的电流校准是否就是确保正确读取电流所需的全部条件?

    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    0.005欧姆是 bq40z60建议的最小 RSNS。 您可以尝试使用较小的值、但风险在于监测电流测量和充电器电流精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Damian、

    另一个问题:

    我有一个可以提供5A 电流的交流适配器。 我的锂离子电池建议充电电流为2.5A。
    在充电时、我希望系统可以使用适配器中未用于为电池充电的任何电流。 当不充电时、系统应首先从适配器汲取电流、直到达到适配器的5A 限值。此时、电池应补充适配器、直到达到适配器和电池的放电限值。

    我想这样做、我需要设置三个阈值。 我只知道两个。 我可以使用 AOLD 设置放电阈值、我可以使用高级充电算法部分在各种温度下设置充电电流。 在何处设置交流适配器的电流限制?

    谢谢、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您的交流适配器的电压是多少? 您的系统是否可以切断适配器电压? 没有地方设置适配器电流限制。 要求是适配器可以提供最大充电电流或更大的充电电流。 然后、bq40z60中的开关模式充电器调节电池充电电流。 如果您需要为系统提供额外的2.5A 电流、则可能需要将2.5A SMPS 连接到交流适配器和系统。 bq40z60中的监测计有助于调节电池充电/放电电流。

    我不知道用 bq40z60实现这一目标的更好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    交流适配器是14VDC 适配器。 我们的系统设计为在宽输入范围内运行、以便您可以使用适配器或电池运行。 系统应在14-7.5 VDC 的范围内运行。

    目前、电路中发生的情况是、当电池充满电时、VSYS 处于适配器电压。 当我开始从系统汲取电流时、适配器将提供所有电流、直到达到最大充电电流。 此时、它切换到提供所有电流的电池、适配器不再提供任何电流。

    从电路的角度来看、似乎电路的行为符合我们的需要、但可能需要更改固件。 有两个位置监控电流。 HSRP、HSRN 测量开关稳压器和 SRP 提供的电流。 SRN 测量电池输入和输出的电流。 您可以将通过 HSRP、HSRN 的电流阈值设置为适配器最大电流。 那么、您只需要知道电池输入和输出的电流。 该电路可能已经限制了通过开关提供的电流、因此它实际上只需查看流入电池的电流(SRP、SRN)、而不是由开关(HSRP、HSRN)提供的电流。 HSRP、HSRN 感测到的电流应为最大适配器电流阈值。 是否可以获得定制固件构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如何将交流适配器连接到充电器和系统并使用肖特基二极管来确定充电器和/或电池何时启动以补充电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    这是一个选项。 但我担心、我需要消耗的电流超过适配器额定电流、才能使电压下降到电池开始补充的程度。 如果我采用这种方法、我可能会在适配器侧添加一个限流开关电源、以确保适配器保持在其额定电流范围内。

    是否有办法讨论是否可以使用充电器开关稳压器实现定制固件构建? 我们愿意为任何发展付出代价。 我在 E2E 论坛中搜索过、似乎已多次请求此功能。

    谢谢、

    Chris Jones
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果您不希望电池在启用充电后补充电源、SMPS 将是限制系统电流消耗的更好选择。 固件更改选项是非启动器。