This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65951:TPS65951 USB 部分示例原理图

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65951, BQ24157, DM3730, TPS65950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565431/tps65951-tps65951-usb-section-sample-schematic

器件型号:TPS65951
主题中讨论的其他器件: BQ24157DM3730TPS65950

尊敬的专家:

我想知道是否可以获得描述 TPS65951 USB 部分的任何参考原理图/电路。 我的客户希望确保他们正确进行设计。

谢谢、

Murat Ilhan。

TI-Turkiye。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、在规范中、我们有一些章节、其中包含建议的原理图、并有一个表13.1列出了每个章节的建议组件。 谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tuan。 是的、这应该已经足够了。
    此致、
    Murat。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    只是从我的客户那里获得反馈。 他们有以下问题:

    "上图表示我们的系统。 我们使用 TPS65951和 BQ24157。

    Q1)

    VPROG:根据数据表,EEPROM 编程电压输入。

    对于 EEPROM、没有任何其他解释

    充电功能、或者必须连接什么(什么是电压电平"VPP"?)

    Q2)

    VPRECH:根据数据表,预充电稳压器输出。

    就我们从数据表中了解到的情况而言、我们应该使用该电源轨

    参考信号、例如"CHRG_DET_N、USBCHG_Enz、USBCHRG_STATZ"。

    我们将连接这些信号"CHRG_DET_N、USBCHG_Enz、USBCHRG_STATZ"

    BQ24157的相应引脚。

    此外、根据 BQ24157的数据表、这些引脚必须上拉至1.8V 电压轨、这不是我们的情况。

    此外、TPS65951可从此电源轨提供1mA 电流、这显然不足以用于 I2C 上拉。

    我们如何克服这一问题? 如果我们要使用另一个1.8V 电源轨、则不会

    这将是 CHRG_DET_N、USBCHG_Enz、USBCHRG_STATZ 信号以 VPRECH (1.5v)为基准的问题吗?

    问题3)

    MANU_Brix:MANU_Brix 引脚用于电池移除检测、并在电池移除时生成中断。

    我们应该将该信号连接到处理器(DM3730)吗? 是否需要任何上拉或下拉电阻器?

    问题4)

    DP、DN、ID:这些是 USB OTG 信号。 这些信号上是否需要任何外部上拉或下拉电阻器?

    问题5)

    ADCIN0、ADCIN1:根据数据表 ADCIN0:电池检测、ADCIN1:仅 BCI、电池温度。

    我们应在何处连接这些设备? 我找不到任何参考。 您能否为这些器件提供参考原理图?

    问题6)

    VUSBIN.CPOUT:根据数据表、电荷泵输出、电源 USBLDO3P3输入。

    我们应将什么连接到该引脚。 是否仅像左侧所示的那样将电容器连接到 GND、或者像右侧所示的输出轨?

    我们在 TI 论坛上看到有关此问题的许多未知情况。 它们放置了一个由 GPIO 或其他设备控制的开关。

    我将提供以下链接:

    e2e.ti.com/.../202852

    e2e.ti.com/.../302347

    e2e.ti.com/.../182719

    请您澄清一下这个问题吗? 参考原理图也会很好。"

    谢谢、
    Murat Ilhan。
    TI-土耳其。

    电源 我可以将收集这些问题的相关示意图和原理图发送给谁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    TPS65951是 TPS65950的衍生器件、因此您可以从下面的一些参考指南开始、从而在原理图方面为您提供帮助...谢谢 Tuan

    www.ti.com/.../technicaldocuments
    www.ti.com/.../swca090.pdf
    www.ti.com/.../swcu056c.pdf
    www.ti.com/.../swca073b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接 Tuan。

    我已将其转发给我们的客户。 我将等待您回答他们的问题。

    再次感谢、

    Murat Ilhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    您是否有机会了解我们客户的问题? 他们说他们已经浏览了您提供的链接、并等待他们的问题得到解答。

    谢谢、

    Murat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    我想这些链接会帮助他们回答问题、如果有其他链接、我们就可以回答这些问题。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    请查看我的答案:

    1.如果不使用时应连接到 GND,则 VPROG。 这用于内部 EEPROM 编程(规范的第13页)
    VPRECH 为输出、1uF 接地。 您谈到的 USBCHRG_STATZ 信号是充电器的开路集电极型输出、然后上拉至 VPRECH。
    Manu_Brix 是用于电池移除检测的数字输出。 它不需要从数据表中上拉
    DP、DN、ID:这些是 USB OTG 信号、不需要外部上拉/下拉。 它内置于器件上(规范的第115页)
    5、如果您使用电池、ADCIN0和 ADCIN1用于感应电池类型和电池温度、那么这是一项用于检测电池状态的功能。 请阅读相关规范。
    6. VUSBIN.CPOUT:请参阅您在 E2E 上提到的帖子:

    e2e.ti.com/.../202852

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tuan。
    祝你度过美好的一天!
    Murat。