This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431温度漂移

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587996/tl431-tl431-temperature-drift

器件型号:TL431

基准的温度偏差为正。  您是否知道基准电压是否始终以相同的正方向随温度升高而变化?  我们使用该部件来设置稳定的压降特征、客户希望我们进行更糟糕的案例分析。  他们指出我们的参考漂移可能是一个问题、但我向他们保证、随着温度的增加、不同器件的漂移方向相同。  只需进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    从数据表(如下所示)的图1可以看出、输出电压不一定随温度升高。

    温度变化被描述为获得的最小值和最大值之间的差异。 最大值可以出现在任何地方、在典型器件上、它可以大约为25°C。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    客户回复如下。 从图1可以看出、斜率是基准电压的函数。 如果一个基准处于最高限值、它可以看到温度为正斜率、而另一个电压较低的器件可以看到温度为负斜率。 请您发表评论。
    谢谢、
    John


    客户提供:
    砖型(直流/直流电源模块)的额定工作温度范围为-40C 至100C 基板。 对方向感兴趣、而不是对基准电压的幅度感兴趣。 只要加热时具有2个不同基准的2个砖型的基准电压沿相同的方向流动、我就会得到这种电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这些曲线仅作为典型信息提供、因此虽然它们显示了大致的行为、但不能保证它们。

    也就是说、上图1中的曲线显示了严重限制。 大多数器件看起来都接近2.495V 的情况。 如果对曲线形状有顾虑、我建议使用 B 级零件、因为它们的容差和分布会更严格。

    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    客户询问:

    谢谢、但还不是很好。 询问您的工厂、如果两个不同的 TL431被加热至85°C、那么两个的 Vref 预期漂移是否处于相同的方向? 您的规格中涵盖了幅度。 我只需要知道这两个方向是相同的、例如正温度系数。 如果一个电流上升,另一个电流下降,我们的电流平衡就会偏离技术水平,我们不符合思科的规范。 测试数据显示、基准方向相同、但他们询问、如果我们对1000个器件进行采样、这是否正确。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:


    我们没有任何有关大量 TL431s 温度变化形状的数据。


    如上所述、大多数器件可能具有类似的形状(Vout 随着温度升高到25C 以上而降低)、但我们无法保证形状。


    此致、Diego