This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:可以旁路 IC 以实现高电流放电吗?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588386/bq24618-okay-to-bypass-ic-for-high-current-discharge

器件型号:BQ24618

我正在构建定制的1s 电池组。 充电电流将为10A、这与此控制器配合使用很好。 但我的最大放电电流为45A。 是否可以直接从 VBAT 而不是系统中提取该值? 显然、过度放电是一个问题、但我计划让每个电池都有自己的保护(以防一个电池出现故障时电池组完全丢失)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrison、

    不用担心。 您可以将系统负载连接到电池。

    陈阿伦