This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:在使用 TI&#39降压转换器时、我是否确实必须使用屏蔽式电感器?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130EVM-505, TPS62140EVM-505, TPS62150EVM-505, TPS62132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568207/tps62132-do-i-really-have-to-use-shielded-inductors-when-using-ti-s-buck-converters

器件型号:TPS62132
主题中讨论的其他器件:TPS62130EVM-505TPS62140EVM-505TPS62150EVM-505

大家好、我将使用 TPS62132RGTR 创建定制 PCB。

在 SLVU437A (TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505和 TPS62150EVM-505评估模块)中、

EVM 使用了屏蔽式电感 器 XFL4020-222MEC。

与下面的1008输入非屏蔽电感器相比、屏蔽式电感器非常昂贵且很大。

那么、我的问题是、我是否确实必须使用 EVM 数据表中推荐的屏蔽式电感器?

还是可以选择非屏蔽式电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当然、您可以使用不同的电感器、例如 DFE252012F-2R2M。 该电感器如其 DS 中所述受到屏蔽。
    您的应用是什么?您的电源要求是什么(输入电压范围、最大输出电流)?

    谢谢、此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael。 我没有注意 到 DFE252012F-2R2M 是屏蔽的;我只是检查 了1008 (2520公制)、这就是全部。

    1008芯片远小于  XFL4020-222MEC。

    [报价用户="Michael Helmlinger"]您的应用是什么以及您的电源要求是什么(输入电压范围、输出电流[/报价]

    我使用 TPS62132RGTR。 我馈入9V 电池作为输入电压。

    TPS62132释放稳定的3.3伏输出。 我将该输出连接到

    CC3200R1M1RGCR Wi-Fi MCU、

    W25Q80BLUXIG 1MB 闪存、和

    PCA9536DGKR LED 驱动器。

    我期望每个 IC 的电流消耗如下;

    CC3200R1M1RGCR - 400mA (Wi-Fi TX/RX、I2C、SPI、PWM 等)

    W25Q80BLUXIG - 4mA (使用 SPI 激活时)/ 1uA (断电时)

    PCA9536DGKR - 200mA (通过 GND 的持续电流)

    我是降压/升压转换器领域的新手。

     由于 TPS62132RGTR 可提供高达3A 的输出电流、因此这是一种非常过分的做法。 但是、这是我的原型 PCB、因此我只需选择 TPS62132RGTR。

    我将在 下一个 PCB 设计中使用 TPS62162DSGR。

    在本例中、我是否确实必须使用 XFL4020-222MEC? 我的 PCB 必须很小、因此我想填充小型电感器。

    您能否推荐使用小型电感器、无论是否采用屏蔽技术、使 TPS62132RGTR 正常工作?

    LQM18PN2R2MFRL Murata 电感会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。

    请注意、电感器的 DCR 是不同的。 这会影响效率。

    四个应用、我建议使用 DFE252012F 电感器。
    请遵循 TPS621332 DS 中的布局建议和器件选择。


    谢谢、此致、
    Michael