This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:其他器件?

Guru**** 2589620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587741/bq24050-additional-devices

器件型号:BQ24050

您好!

我正在寻找具有以下要求的 USB-C 电池充电器:

-为单节锂离子电池充电(4.2V)

- 500mA 最大充电电流

-符合 JEITA 标准

-低成本

线性充电器正常、因为我们计划以250mA 的电流充电。 系统的独立电源路径很好、但不需要。

 

我看到了选择表:http://www.ti.com/litv/pdf/slua659 ,并且注意到表中的这些充电器都没有 连接到 D+、D- USB 线路来感应电源适配器(>100mA 的电源)。 BQ2405可以。

 您是否有另 一个连接到 D+/D-线路的充电器、并且还有通向系统的单独电源路径?

 

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     目前没有适用于 Type-C 的线性充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个连接到 D+/D-线路的充电器、并且还有通向系统的单独电源路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    线性电荷目前没有 D+ D-。