This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194功率耗散

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567617/tps61194-tps61194-power-dissipation

器件型号:TPS61194

大家好、团队成员。

请告诉我如何估算 TPS61194的功耗。

此致、

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    数据表中的图22提供了各种配置的系统效率。 您可以根据该图估算功率耗散、但如果您的特定配置未包含在该图中、请为我提供 TPS61194-Q1器件的输入电压、LED 灯串电流、有源灯串数量、每个灯串中的 LED 数量等条件。 LED 的最大正向压降 Vf、转换器的所需开关频率、我将能够为您提供功率损耗估算值。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特。

    条件如下。
    VIN:典型值为6V、最小值为4.5V
    Fsw:500kHz
    LED 灯串电流:130mA (使用2灯串连接)
    活动字符串数:4.
    LED/灯串数量:10.
    LED 的 VF:3.4V (最大值)、2.7V (典型值)(VF 总电压:27至34V)

    我们的客户希望了解 IC 损耗以估算结温。

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    在您提供的条件下、TPS61194器件的功耗将为~1.5W。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特

    非常感谢您的回答。
    但我们的客户希望知道估算损耗的方法。
    您能告诉我如何估算损失吗?

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    TPS61194中的功率损耗原因如下:

    升压开关损耗

    升压导通损耗

    LED 驱动器余量损耗

    和内部电路 IQ 损耗

    我根据先前响应中的客户情况提供了器件中的功率耗散、但如果需要更多详细信息、 我建议您查看您当地的 TI FAE、该 FAE 可以了解更多有关客户的信息、而他/她可以向我提出请求并向客户提供更多详细信息。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特

    好的、我将联系当地的 TI FAE。

    此致、

    小林