This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:What 和#39;s the send coil inductor parameter (L、Q、ACR、DCR 等)(适用于 RX-bq51003)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587153/bq51003-what-s-the-recommend-coil-inductor-parameter-l-q-acr-dcr-etc-correponding-to-rx-bq51003

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

降级器、

我在 bq51003数据表或 EVM 数据表中找不到 RX 线圈的推荐 L/Q/DCR/ACR 范围。  请在此处分享信息吗?  

BR

尹晓燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我不想重新调整谐振电容器,那么我是否必须遵守与 EVM 相同的电感 L 值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解一下 TIDA-00318 TI 参考设计、它具有一个小型 RX 线圈、这是20mm 设计的良好起点。 大线圈可以使用标准 EVM 线圈。
    随着线圈尺寸减小、耦合因子减小、要对此进行偏移、RX 线圈 L 将需要增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 TIDA-00318指南所述:"由于与任一类型的 TX 线圈的耦合效果更好、圆形线圈的整体效率高于椭圆线圈。"

    它只是指向特殊匹配情况吗?  例如指南文件中的图: 圆形 TX +圆形 RX 优于圆形 TX +椭圆形 RX。

     

    因为我的产品形状是椭圆形的。 因此、我计划 使用椭圆形状梳齿、 因此线圈 尺寸将大于圆形。

    效率是否会优于较小的圆形 TX 线圈+圆形 RX 线圈?