This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:UCC27517A 的 Abnout C1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A, TIDA-00707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568356/ucc27517a-abnout-c1-of-ucc27517a

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件: TIDA-00707

你(们)好

我想问一下 UCC27517A 的 C1。
 数据表中没有类型和电容值。
是否建议了类型和电容值?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    我建议在1uF - 2.2uF 范围内使用低 ESR 陶瓷 SMT 电容器、放置位置应尽可能靠近器件 VDD 和 GND 引脚。 或者、如果很难在 UCC27571A 引脚上安装较大的电容器、则将一个0.1uF 靠近器件放置、并将一个1uF - 2.2uF 更远的位置放置。 通常采用0402或0603封装尺寸。

    在 TIDA-00707参考设计中、我们使用了单个1uF (器件型号为 C1608X7R1E105K080AB)。 可接受等效替代。

    如果此建议解答了您的问题、请按下面的"验证答案"按钮。

    此致、

    Daniel