Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
由5V 或5.5V 电源供电、工作正常。
由9V 电压供电时、我发现源电流上升和下降:
一开始上电时、Isource=1033mA、大约30秒内始终为1033mA。
之后,源电流下降到480mA 1秒,然后回到1033mA 约5秒,然后再次下降到480mA…… ,来回转。
以下是寄存器和源代码的状态:
|
|
9V |
9V |
|
等源代码 |
1033mA |
480mA |
|
伊克格 |
1450mA |
500mA |
|
VBUSV |
8300 mV |
8700 mV |
|
IINLIM |
3250mA |
3250mA |
|
VBUS_STAT |
DCP (3.25A) |
DCP (3.25A) |
|
REG0C |
0x00 |
0x00 |
|
TSPCT |
42% |
42% |
|
|
|
我使用的是桌面电源。 当电压设置为7V 或8V 时、它具有相同的台农神庙。
这是什么问题?
弗兰克