请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:bq27541大家好
在 GPC 工具计算中、需要一些文件。 我使用 EVM (bq27541)来记录数据。 有一些数据需要记录、但 GPC 实施指南中没有明确的要求。
1) 1)室温
室温的范围是多少? 25摄氏度、20摄氏度还是其他? 另一个室温可能随时间变化、是否会影响 RESULT (ID 选择、GG)?
2) 2)电压测量
新鲜电池通过导线连接到 EVM (bq27541)。 导线有一些阻抗。 因此、当对电池进行放电时、可能会总共损失5mV 至10mV 的电压。 这会影响 ID 选择吗? 与 RA 表相同?
3) 3)系统典型的高放电率
我可以使用0.2C 放电率作为系统典型的高速率(传统优化周期)吗?
此致
陈锦芳