This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电状态指示问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567804/charging-status-indication-issue

器件型号:BQ25101

嗨、大家好

我的 TI 器件 BQ25101有问题。  

所附是我的电路原理图。 (参考同时随附的 TI BQ25100EVM 参考设计)

 基本上、当 IC 为电池充电时、红色 LED (LED1)应亮起。 充电完成后、绿色 LED (LED2)应亮起。  

但是、当电池已充满电时、红色 LED 仍然亮起(从不熄灭)。 我让它充电一夜(超过10小时)、第二天、我测量了4.2V 的电池电压  

PS:

1.电池为40mAh 锂离子电池,具有保护电路。

2.充电电流设置为10mAh。

3. IC 的输入(VDD1)是来自 USB 的5V 电压。  

请告诉我导致此问题的错误类型。 我很期待收到 TI 的回复。  

提前感谢。

此致

Fu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请您复习 Fu 的以下问题。

    感谢你们的所有帮助!

    非常尊重、
    Omid