This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:40A 放电电流、5A 充电电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588209/bq40z50-r1-40a-discharge-current-5a-charge-current

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3

尊敬的支持团队:

我打算使用 BQ40Z50-R1开始设计4S 电池锂聚合物电池组。 放电率峰值可能高达40A (持续30A)、充电电流将为5A。

您能否确认此组件可以处理它?

您会向我推荐什么(晶体管选择和感应电阻器选择)?

您能给我指一个可以接受这些电流的化学熔丝吗?

此致、

格雷戈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电/放电电流将仅流经感应电阻器、在正常工作条件下、感应电阻器端子(SRP、SRN)上的最大差分电压为+/- 0.1V。 该器件旨在支持至少1MΩ~ 3mΩ Ω 的感应电阻器。 但是、由于数据寄存器可以报告最大值为32A、因此您必须通过调整感应电阻器来降低测量的差分电压、然后校准 bqstudio 上具有 mA 或 mAh 单元的所有参数以补偿调节。  

    您还应确保您的感应电阻器具有承受40A 所需的额定功率。

    您的 CHG/DSG FET 应能够处理相应的电流、并且应为 N 沟道、CSD17308Q3非常匹配、并且能够处理高达47A 的电流。 PCHG FET 应为 P 沟道。

    您可以尝试使用 DSURORDIAN 或 Uchihashi 品牌、因为它们似乎有多种高电流保险丝。 您必须确保控制保险丝的 FET 能够吸收化学保险丝所需的点火电流。

    您可以在数据表的9.2.2详细设计过程(第29页)下找到所有这些的更详细说明。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    是的、bq40z50-R1可以支持40A、但需要一种称为电流调节的技术、在该技术中测量仪表经过校准以报告其测量值的一部分。 这将要求您使用单位 mA 或 mAh 缩放所有输入的参数。

    库仑计数器输入范围为+/-0.1V、因此您的 RSNS 电阻器应小于0.1V/40A = 0.0025欧姆。 bq40z50-R1支持低至1 m Ω 的 RSNS 电阻器。