This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8551:LP8551 25kHz PWM 调光

Guru**** 2647715 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567821/lp8551-lp8551-25khz-pwm-dimming

器件型号:LP8551

您好!

我们收到了客户关于 LP8551的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们需要25kHz PWM 调光。 如果他们使用 PWM 直接控制、他们是否可以使用25kHz PWM 调光?
建议的 fpwm 范围为0.1至25kHz。 因此、他们认为 IC 可用于 PWM 直接控制中的25kHz PWM 调光。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    是的、数据表规格为25KHz (最大值)、