This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014补偿值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568063/lmr62014-lmr62014-compensation-values

器件型号:LMR62014

我想对 LMR62014执行我自己的环路分析。 您能告诉我补偿组件(RC 和 CC)的值、跨导 GM 放大器的增益以及斜坡发生器的斜率吗? 如方框图所示、检测电阻器的值为0.033欧姆、因此已经具有该值。

谢谢、

兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定该信息是否可用。  我将咨询 Webench 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个草图、其中显示了您请求的一些值。

    请记住、这些值是典型值、会随温度等而变化

    TI 不以任何方式保证这些值。

    e2e.ti.com/.../5315.Scanned-from-device-SCPR310.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    感谢快速响应。 关于电流放大器、增益列为12V/A、但这应该只是12的增益、对吧? 考虑到电流可能高达1.4A、这将是1.4A * 12V/A = 16.8V、除非有内部电荷泵、否则无法工作。 方框图显示了0.033欧姆的 R Sense、因此电流放大器的输出(如果增益为12)= 1.4A*0.033欧姆*12 = 0.5544、这是合理的。 您能否再次检查器件?
    谢谢、
    兰斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效感测电阻为1/12欧姆;或0.0833欧姆。