This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429不稳定

Guru**** 2600835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587320/lm3429-lm3429-unstable

器件型号:LM3429

我有一个新电路板、上面有两个 LM3429电路。

一个电路是以700KHz 运行、负载为350mA 的降压/升压配置。 该电路运行正常。 栅极驱动器稳定且一致。

第二个电路是在1.8MHz 频率下以2.8A 负载运行的降压配置。 该电路存在稳定性问题。 我已设置 CCMP = 1uF、CFS = 0.1uF。 电感器为10uH。 我在 Vin 上看到了相当多的纹波、例如0.5V。 输入上确实有20uF 电容、但该电容靠近高电流组件放置、以最大限度减小电流环路。 控制器距离有点远。 我已经对所有补偿计算器进行了几次、因此我认为数据表中的所有内容都是建议的。

我将尝试在 LM3429附近添加一些输入电容。 Vin 引脚上的小10欧姆、0.1uF RC 滤波器似乎无法充分消除功耗。 我想知道这是否会影响控制器的运行。

我还注意到、所有参考电路的运行频率都低于我的电路、并且具有更大的电感器。 我想知道开关频率是否可能是问题的一部分、即使数据表显示它可以在高达2MHz 的频率下运行。

还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    如果没有更多的信息,很难确定,但如果 需要,我们可以做到这一点。 首先要检查的是在如此高的开关频率下的实际 FET。 1.8MHz 是可以实现的、但前提是您非常谨慎地选择组件、并且在更高的电流下它变得更加困难。 我怀疑您可能遇到了驱动能力问题、因此这是您首先要检查的问题、因为它在较高的开关频率下很常见。

    FET 栅极驱动源自 VCC、其电流限制典型值为27mA (20mA 最小值)。 栅极驱动器电流消耗将为 Qg*Fsw,其中 Qg 是 FET 的总栅极电荷。 因此、您可以使用所使用的 FET 计算电流消耗、如果电流超过20mA、则需要降低 Fsw 或获得总栅极电荷更低的 FET。 否则、我们可以研究其他可能的原因。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint、

    好的。 我想我需要看看这个领域的选项。 我使用的 MOSFET 是 FDD86102LZ、在1.8MHz 时、看起来我不符合您的标准。 我将寻找替代的 MOSFET、或者我需要降低工作频率并提升我的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    听起来不错。 对于该开关频率、FET 肯定具有过多的栅极电荷。 请告诉我它是怎么发生的。

    此致、

    克林特