This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于输出电容器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587915/tps2491-about-out-put-cap

器件型号:TPS2491

您好!

您能告诉我 TPS2491输出电容器的情况吗?
我 的客户不打算安装输出电容器。
该器件是否可以与无输出电容器一起使用?
请 告诉我您是否有任何疑问和建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    该器件确实需要 一个最小值为10uF 的输出电容器。 输出电容越大、发生瞬变时输出电压越稳定。 我们的团队创建了特定的计算器工具、以帮助设计我们的热插拔控制器。  

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格中的单元格、我们的团队创建了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格说明每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    感谢您在项目中使用 TI 器件:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    感谢您的盛情款待。 我在日本地区的 Yusuke 工作。 让我来进一步了解最小输出电容的要求。 我知道您建议将大于10uF 的电容作为输出电容、那么如果它们使用较低的电容或没有电容、您会有什么顾虑? 是否有可能出现不稳定的运行或只是看到更大的瞬态?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    Aramis 不在办公室,下周将返回。 与此同时,我可以提供帮助。

    如果没有输出电容、TPS2491可能无法进行调节。 特别是在热插拔任何负载时,从 IC 的角度来看,这似乎是短路,并可能导致 IC 复位。

    直接在 TPS2491的输出端不需要10uF 的输出电容。 如果下游或放置得更远、但仍连接到 TPS2491输出节点、则可以使用其他大容量电容器。 目标只是为了确保连接到 TPS24510s 输出引脚的总输出电容大于10uF。

    通常、无论连接到 TPS2491的负载是多少、某些输入电容器的总电容都大于10uF。

    谢谢、
    Alex