This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:请求 TLV733的效率

Guru**** 2460240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567399/tlv733p-requesting-for-efficiency-of-tlv733

器件型号:TLV733P

您好!

我们在电路中使用 TLV733p。 我们的应用如下所示、

输入- 5V

输出- 3.3V

输出电流-小于20mA

我们需要知道我们可能期望的效率是多少。 另请提供生命周期/预计的获取自给年数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我们将在下一个美国工作日做出回应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    使用以下公式计算 LDO CAB 的效率:

    您所述的应用将产生~66%的效率。  可通过降低输入电压来提高效率。

      

    TI 的产品退市/停产政策可在 TI 通用质量指南的第20节中找到。  

       

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我尝试通过从网站下载"TLV73330P PSpice 瞬态模型"来模拟 TLV733、但我收到了非常错误的消息、无法导入模型。 错误消息是"此电路无法导入或无法转换为宏"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    以下是指向今天早期文章的链接、该文章介绍了 PSpice 模型:

    e2e.ti.com/.../568331

    非常尊重、
    Ryan