This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:基于 bq77905继电器、用于充电和放电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588251/bq77905-bq77905-relay-based-for-charge-discharge

器件型号:BQ77905

您好!

是否可以在 bq77905中使用充电/放电继电器代替充电/放电 MOSFET。 因为放电时所需的电流约为300A。

如果是、是否有任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    可以使用继电器而不是 FET 进行充电/放电。 如果您希望 bq77905直接驱动继电器、只需确保未超出 bq77905 FET 驱动器规格。 数据表的第7.1节介绍了驱动器的最大电流、第7.5节介绍了驱动器电压规格。

    没有使用继电器的电流参考设计。

    -mz