This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588259/bq25890-bq25890

器件型号:BQ25890

我们的 PCB BQ25890有问题。 在电池电压高于3.5V 的情况下为单节电池(3200mAh)充电不会出现问题(使用苹果电源12W/ d+和 d-检测进行充电)。 充电器在1、8A 充电电流下工作。 当电池电压低于3.5V 时、无法充电。 我们的统计指示灯 闪烁一微秒 bqn´t 不起作用。 仅当 d+和 d-开路时、充电器才会以500mA 电流和3.5V 电压充电

可能是什么?

提前感谢您的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯

    您能否在充电过程中(即 VBAT>3.5V)以及充电过程中(VBAT<3.5V)发送寄存器转储? 请在每个参数中包含一个 ADC 测量值。