This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查可以比较用于 IP CAM 的 RT9992 PMIC

Guru**** 2464550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588243/survey-can-compare-rt9992-pmic-for-ip-cam

大家好、

我是否知道 TI 有5个 DC/DC + 2个 LDO 可以与 RT9992进行比较?  应用程序 IP CAM

e2e.ti.com/.../RT9992.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹刚、您好、

    您能否提供有关电源轨要求的更多详细信息? 您是否有电源树来更好地了解您的系统? 此外、我们没有 RT9992的直接替代产品、但 TPS65217有潜力、请告诉我您的想法。

    -Raymundo Hernandez-Toscano